Die zuletzt angefahrene Position nach einem Spannungsausfall steht bei welchen integrierten Lexium-Antrieben (IL) zur Verfügung?
Servomotor
Bei einem integrierten Servomotorantrieb ILA** mit Multiturngeber (siehe Bestellschlüssel im Handbuch) steht die zuletzt angefahrene Position auch nach einem Spannungsausfall weiterhin zur Verfügung.
→ Ein erneutes Referenzieren der Servoachse ist daher nicht zwingend erforderlich.
Bei einem integrierten Servomotorantrieb ILA** mit Singleturngeber geht die Positionsinformation nach einem Spannungsausfall verloren.
→ Ein erneutes Referenzieren der Servoachse ist daher erforderlich.
Schrittmotor
Bei einem integrierten Schrittmotorantrieb ILS** wird die Position nicht gespeichert.
Die zuletzt angefahrene Position geht daher bei einem Spannungsverlust verloren.
→ Die Achse muss neu referenziert werden.