Wie können wir Ihnen heute helfen?

Gibt es für die LMC Controller des PacDrive 3 Motionsystems eine PROFINET‑Kommunikationsschnittstelle als Master?

Der LMC des PacDrive‑3‑Systems verfügt über eine integrierte PROFINET‑Master‑Funktionalität.
Die primäre Kommunikation erfolgt über die Ansteuerung der Antriebe mittels der integrierten Sercos‑Master‑Schnittstelle, welche speziell für Motion‑Control‑Anwendungen optimiert ist.

Optional kann eine PROFINET‑Optionskarte eingesetzt werden, die sowohl den Betrieb als PROFINET‑Slave als auch als PROFINET‑Master unterstützt.
Diese dient insbesondere der Kommunikation mit einer übergeordneten SPS, beispielsweise zur Übertragung von Status‑, Diagnose‑ und I/O‑Daten.

Die Echtzeit‑Master‑Kommunikation für Bewegungsabläufe zwischen Motion Controller und Servoverstärkern erfolgt weiterhin über Sercos.

Die optionale PROFINET‑Master‑Schnittstelle wird hingegen primär zur Anbindung von Drittgeräten verwendet.

Das Kommunikationsmodul „Realtime Ethernet“ ist als optionale Erweiterung verfügbar und stellt wahlweise eine PROFINET‑, EtherNet/IP‑, EtherCAT‑ oder C2C‑Schnittstelle sowie optional eine zusätzliche Standard‑Ethernet‑Schnittstelle bereit.