Wieso kann ich mein Dali Gateway nicht programmieren?
1. Wie identifiziere ich das richtige Gerät?
Anhand der Artikelnummer (z. B. MTN6725-0003) lässt sich eindeutig bestimmen, um welches DALI‑Gateway es sich handelt.
Die Artikelnummer hilft dabei, die passende ETS‑Applikation und Firmware auszuwählen. Diese finden Sie auf dem Gerät.
2. Wo finde ich die passende Applikation?
Die erforderliche ETS‑Applikation für das jeweilige Gerät finden Sie auf der Schneider Electric Website unter dem Bereich Software und Firmware:
🔗https://www.se.com/de/de/product/MTN6725-0003/knx-daligateway-basic-regk-1-16-64-1kanal/
Wichtig:
- Es existieren verschiedene Versionen der Applikation.
- Die Applikationsversion muss zur Firmware des Geräts passen, sonst ist keine Programmierung möglich.
3. Was muss ich tun, bevor ich das Gerät programmieren kann?
Zuerst müssen Sie das Gerät mit einer leeren Applikation programmieren.
Sobald diese erfolgreich geladen wurde, kann die zusätzliche DCA‑App verwendet werden.
4. Was tun, wenn die Applikation in der ETS nicht geladen werden kann?
Wenn ETS einen Fehler meldet, liegt dies meist daran, dass:
die Applikationsversion nicht zu der Firmwareversion passt
In diesem Fall ist ein Firmware‑Update notwendig.
Die Anleitung zum Firmware‑Update finden Sie hier:
https://www.se.com/de/de/product/MTN6725-0003/knx-daligateway-basic-regk-1-16-64-1kanal/
5. Wie installiere ich die passende DCA‑App?
Sobald die Applikation erfolgreich auf das Gerät geladen wurde, kann die passende DCA‑App in der ETS installiert werden.
Die benötigte DCA‑App kann hier heruntergeladen werden:
https://www.se.com/de/de/product/MTN6725-0003/knx-daligateway-basic-regk-1-16-64-1kanal/
die DCA Datei finden Sie in dem selben Ordner wie die KNX-Prod Applikationsdatei und die Firmware Datei.
Installation in ETS:
- ETS öffnen
- Einstellungen → ETS Apps
App aus Datei installieren - DCA‑App aus dem Ordner auswählen und installieren
- ETS neustarten
Jetzt sollten Sie nebem dem Reiter "Parameter" in Ihrer ETS den Reiter "DCA" auffinden. In dieser DCA Ansicht können Sie nun Ihre EVGs Inbetrieb nehmen.