Wie können wir Ihnen heute helfen?

Welche Reaktionszeit wird für das RMCV1UUBD angegeben?

Die Signalwandler der Baureihe Harmony Analog sind analoge Messumformer zur nahtlosen Integration in Industrielle Automatisierungs- und Prozesssteuerungssysteme. Dieser Spannungswandler wandelt elektrische Spannungsmessungen in isolierte Analogsignale um. Dabei unterstützt er die indirekte Messung von Wechsel-/Gleichspannungen bis zu 0-500V und liefert Ausgangssignale wie 0(4)-20mA, 0(2)-10V oder 0(1)-5 V.

Für das Zelio RMCV1UUBD beträgt die Reaktionszeit <=750ms.

Image1