Wie können wir Ihnen heute helfen?

Wie wird das Übersetzungsverhältnis des Getriebes im Betriebsmodus "Elektronisches Getriebe" am Servoverstärker Lexium 32 eingestellt?

Im Betriebsmodus „Elektronisches Getriebe“ des Servoverstärkers Lexium 32 wird das Übersetzungsverhältnis des Getriebes wie folgt eingestellt:

  1. Verbinden Sie sich mit dem Servoverstärker, beispielsweise durch die Verwendung der Konfigurationssoftware SoMove.
  2. Navigieren Sie zur Achskonfiguration oder den entsprechenden Einstellungen für den Betriebsmodus „Elektronisches Getriebe“.
  3. In den Einstellungen für das elektronische Getriebe sollten Sie Optionen oder Parameter sehen, die sich auf das Übersetzungsverhältnis beziehen. Dies kann beispielsweise der Parameter „GEARratio“ oder Ähnliches sein.
  4. Wählen Sie das gewünschte Übersetzungsverhältnis aus den vordefinierten Optionen aus. Diese Optionen basieren normalerweise auf der Anzahl der Impulse pro Umdrehung, die von der externen Referenzquelle bereitgestellt werden.
  5. Passen Sie gegebenenfalls die Parameter GEARnum und GEARdenom an, wenn Sie ein benutzerdefiniertes Übersetzungsverhältnis verwenden möchten. Die Parameter GEARnum und GEARdenom legen fest, wie das Verhältnis zwischen den Impulsen der Referenzquelle und den internen Inkrementen des Lexium 32 eingestellt wird.
  6. Speichern Sie die Einstellungen und wenden Sie die Änderungen an.

Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt: