Wie können wir Ihnen heute helfen?

Was ist der Generator-Modus und wie aktiviere bzw. deaktiviere ich den Generator-Modus bei den SRTG-USV-Modellen?

Wenn die USV häufig auf Batteriebetrieb schaltet, wenn sie im Generator-Betrieb läuft oder die Netzstromqualität schlecht ist kann der Generator-Modus an der USV ab Hilfe schaffen.

Der Generator-Modus verringert die Empfindlichkeit der Eingangsschaltung der USV, sodass diese weniger empfindlich auf Schwankungen in der Netzqualität reagiert und die USV nicht so häufig auf Batteriebetrieb umschaltet.

Da die Firmware der Netzwerkkarte bei den SRTG-Modellen mit der anderer Smart-UPS-Modelle identisch ist, die nicht über die Generator-Modus-Funktion verfügen, kann diese Einstellung nicht über die NMC-Weboberfläche aktiviert werden.

Die Funktion kann über das Display der USV aktiviert oder deaktiviert werden.

Bitte beachten Sie das wenn die USV ausgeschaltet worden dieser Modus neu aktiviert werden muss.

Bild1