Wie können wir Ihnen heute helfen?

Wie können beim Servoverstärker Lexium 32 vorhandene Geräteeinstellungen duplizieren werden?

Vorhandene Geräteeinstellungen duplizieren:

Anwendung:
Mehrere Geräte sollen die gleichen Einstellungen erhalten, zum Beispiel beim Austausch von Geräten im Service Fall.

Voraussetzungen:
Gerätetyp, Motortyp und Firmware-Version müssen identisch sein.

Was wird benötigt:
• Speicherkarte (Memory Card)
• Inbetriebnahmesoftware (für Windows)

Am Gerät muss die Spannungsversorgung eingeschaltet sein.

Duplizieren mit Speicherkarte:
Geräteeinstellungen können auf einer als Zubehör erhältlichen Speicherkarte abgelegt werden.
Die gespeicherten Geräteeinstellungen können in ein Gerät gleichen Typs übernommen werden.
Beachten Sie, dass dabei auch die Feldbusadresse und Einstellungen der Überwachungsfunktionen übernommen werden.

Wenn die Speicherkarte im neuen Gerät verbleiben soll, müssen die Daten des Gerätes auf die Speicherkarte übertragen werden, siehe Handbuch Kapitel "6.7 Speicherkarte (Memory-Card)".

Duplizieren mit Inbetriebnahmesoftware:
Die auf einem PC installierte Inbetriebnahmesoftware kann die Einstellungen eines Geräts als Konfigurations-Datei ablegen.
Die gespeicherten Geräteeinstellungen können in ein Gerät gleichen Typs wieder eingespielt werden.
Beachten Sie, dass dabei auch die Feldbusadresse und Einstellungen der Überwachungsfunktionen übernommen werden.
Weitere Informationen finden Sie im Handbuch zur Inbetriebnahmesoftware.

Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt: