Wie können wir Ihnen heute helfen?

Wie aktiviert man die lokalen Bedientasten beim ATV12 ?

Um den Frequenzumrichter Altivar 12 über die lokalen Bedientasten "RUN" und "STOP" zu steuern,

muss am Gerät die "MODE" Taste ca. 3 Sekunden gedrückt werden.

---> Der Umrichter zeigt im Display kurz "Loc" an und auf der linken Seite im Display laufen 3 Punkte von oben nach unten.

---> Jetzt kann der ATV12 über die lokalen Tasten gesteuert werden und über das Drehrad kann die Geschwindigkeit verändert werden.


Wird die "MODE" Taste erneut für ca. 3 Sekunden gedrückt, dann wird der Lokale Modus wieder verlassen und der Umrichter zeigt die kurz durch "Rem" an.

---> Die laufenden Punkte im Display sind wieder aus.