Wie können wir Ihnen heute helfen?

Was ist der Unterschied zwischen Low Demand Mode und High Demand bzw. Continuous Mode in der funktionale Sicherheit?

In der funktionalen Sicherheit unterscheidet man zwischen Low‑Demand‑Mode und High‑Demand‑ bzw. Continuous‑Mode, weil sich daraus unterschiedliche Sicherheitskennzahlen, Berechnungsmethoden und Anforderungen ergeben.

Die Unterscheidung ist normativ festgelegt, z. B. in IEC 61508, IEC 62061 und ISO 13849.

Die Wahl hängt nicht von der Technologie, sondern vom Betriebsmodus der Sicherheitsfunktion ab.


Low Demand Mode (Niedriganforderungsbetrieb)

Definition

Eine Sicherheitsfunktion arbeitet im Low Demand Mode, wenn sie selten angefordert wird:

  • ≤ 1 Anforderung pro Jahr
  • (teilweise auch: deutlich weniger als einmal zwischen zwei Proof Tests)

Typische Anwendungen

  • Not-Aus-Funktion
  • Sicherheitsabschaltung bei Störfällen
  • Druckentlastung, Übertemperaturschutz
  • Sicherheitsfunktionen, die normalerweise im Hintergrund sind

Beispiel

Ein Not-Aus wird im Normalbetrieb nie betätigt – nur im Fehlerfall.


High Demand Mode / Continuous Mode

Definition

Eine Sicherheitsfunktion arbeitet im High Demand oder Continuous Mode, wenn:

  • sie häufig angefordert wird, oder
  • ständig aktiv ist (kontinuierliche Sicherheitswirkung)

Typisch:

  • > 1 Anforderung pro Jahr
  • oft: mehrere Male pro Stunde oder dauerhaft

Typische Anwendungen

  • Sichere Bewegungsüberwachung (SS1, SLS, STO im laufenden Betrieb)
  • Zweikanalige Überwachung sicherheitsrelevanter Signale
  • Sicherheitsfunktionen in Antriebsregelungen
  • Permanente Türüberwachung

Beispiel

Sichere Drehzahlüberwachung eines Motors während des Betriebs

Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt: