Wie können wir Ihnen heute helfen?

Wie lassen sich beim ATH230 verschiedene Festfrequenzen / Festdrehzahlen / Vorwahlfrequenzen einstellen?

Es können beim Building Frequenzumrichter ATH230  2, 4, 8 oder 16 Frequenzen vorgewählt werden, wofür 1, 2, 3 oder 4 Logikeingänge erforderlich sind.

Hinweis:

Um 4 Frequenzen zu erhalten, sind 2 Eingänge und 4 Frequenzen zu konfigurieren.

Um 8 Frequenzen zu erhalten, sind 3 Eingänge und 8 Frequenzen zu konfigurieren.

Um 16 Frequenzen zu erhalten, sind 4 Eingänge und 16 Frequenzen zu konfigurieren.

Hier ist ein Beispiel markiert, um die Festdrehzahl 7 "( SP7 )" anzusteuern. Dazu werden in diesem Fall drei Logikeingänge benötigt.

Image1

Um wie in diesem Beispiel die Festfrequenz SP7 einzustellen, sind am Frequenzumrichter folgende Einstellungen vorzunehmen:

1. Am Frequenzumrichter zuerst das Menü "CONF" ---> "FULL" ---> "FUN" aufrufen.

2. Dort den Parameter "PSS-" für die Vorwahlfrequenzen auswählen.

3. Jetzt erfolgt die Zuweisung der Logikeingänge. Dazu z.B. dem Parameter "PS2" den Logikeingang LI3, dem Parameter "PS4" den Logikeingang LI4

und dem Parameter "PS8" den Logikeingang LI5 zuweisen.

4. Zum Schluss erfolgt die Zuweisung der verschiedenen Frequenzen bei den Parametern "SP2 bis SP8".

5. Um jetzt die Vorwahlfrequenz "SP7" anzusteuern müssen am Frequenzumrichter die Logikeingänge LI4 und LI5 mit dem Logikeingang des Fahrbefehls beschaltet werden.