Wie können wir Ihnen heute helfen?

Wie lässt sich beim Frequenzumrichter ATH230 die +/- Drehzahl einstellen ?

Ausgehend davon, dass sich der ATH230 sich in der Werkseinstellung befindet, sind folgende Einstellungen auszuführen:

1. Zuerst den Punkt Conf --> "FULL-" auswählen und dort den Parameter LAC auf AdV oder EPr einstellen ( >2s speichern )
2. Im Menü Steuerung ( CtL- ) den Parameter FR2 auf UPdt einstellen.
3. Im Menü Steuerung ( CtL- ) den Parameter rFC auf FR2 einstellen.
4. Das Menü Support ( FUn- ) aufrufen und dort den Parameter UPd- aufrufen.
5. Jetzt den Parameter "USP" aufrufen und für die Zuordnung + Drehzahl einen freien Eingang auswählen z. Bsp, DI5
6. Zuletzt den Parameter "dSP" aufrufen und für die Zuordnung - Drehzahl einen freien Eingang auswählen z. Bsp,  DI6

Über den Eingang DI5 wird die Drehzahl erhöht und über den Eingang DI6 wird die Drehzahl reduziert.


image