Wie können wir Ihnen heute helfen?

Wie groß ist der Mindeststrom bei den Softstartern ATS130 ?

Zu Testzwecken kann der Mindeststrom gezielt genutzt werden, um einen kleineren Motor am ATS130 zu prüfen.

Dabei ist zu beachten:

  • Der angeschlossene Motor muss mindestens 20 % des im ATS130 eingestellten Nennstroms aufnehmen.
  • Wird dieser Mindeststrom erreicht, kann der Softstarter korrekt starten, regeln und überwachen, auch wenn der Motor kleiner ist als die eigentliche Zielapplikation.
  • Diese Vorgehensweise eignet sich insbesondere für:
    • Funktionsprüfungen
    • Inbetriebnahmetests
    • Schulungs- oder Werkstatttests

⚠️ Wichtig:

  • Der Softstarter ist dabei nicht optimal auf den kleineren Motor abgestimmt.
  • Schutzfunktionen (z. B. Motorschutz) sind nur eingeschränkt aussagekräftig.
  • Diese Konfiguration ist ausschließlich für Test- und Prüfzwecke vorgesehen und nicht für den Dauerbetrieb.

Es muss mindestens 20% des Gerätenennstromes anliegen um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.

Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: