Wie können wir Ihnen heute helfen?

Wie kann bei TeSys Hybrid der Fehlerspeicher ausgelesen werden ?

Verwenden Sie die Diagnosefunktionen, um den Zustand des TeSys H Motorstarters zu ermitteln und die Ursache einer Auslösung zu verstehen.
Wenn ein Fehler oder eine Auslösebedingung erkannt wird, befindet sich das Gerät in einem sicheren, abgeschalteten Zustand.

Interne Fehler können nicht zurückgesetzt werden und werden im Gerät gespeichert.
Wenn mehr als 14 interne Fehler erkannt werden, kann das Gerät nicht mehr betrieben werden.

Bevor der sichere, abgeschaltete Zustand verlassen werden kann, muss die Auslösebedingung zurückgesetzt werden.
Um einen externen Fehler zurückzusetzen, drücken Sie die SET/RESET-Taste und lassen Sie diese innerhalb von 2 Sekunden wieder los.

Die Tabellen in diesem Abschnitt beschreiben die Kombination aus LED-Zuständen, der Stellung der Signalisierungskontakte sowie den Rückstellmöglichkeiten bei Normalbetrieb sowie bei Auslöse- oder Fehlerzuständen.
Die folgenden Symbole zeigen an, ob eine LED ein, aus oder blinkend ist.

Bild 1

Im angehängtem pdf finden Sie weitere Diagnosemöglichkeiten.

Das pdf ist Teil des Handbuches DOCA0111EN-00

Schneider Electric Österreich

Anlage(n)
Diagnostic_ DOCA0111EN-00.pdf [95.32 KB]
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: