Wie können wir Ihnen heute helfen?

Wie wird die IP-Adresse im Lexium integrierten Schrittmotorantrieb ILS2T eingestellt?

Das Produkt wird mit einer Standard-IP-Adresse 192.168.100.10 ausgeliefert.
Um dem Schrittmotorantrieb eine gerätespezifische IP-Adresse zuzuordnen, ist diese mithilfe des Drehschalters S1 einzustellen.

Bei Fragen zur Vorgehensweise wenden Sie sich bitte an Ihren IT-Administrator.
Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch unter Kapitel 7.2.2.6 „IP-Adresse aus dem EEPROM benutzen“.

Sie können sich direkt mit einem PC auf dem Schrittmotorverstärker einloggen und diesen konfigurieren.
Hierzu wird das Inbetriebnahme-Kabel „TCSMCNAM3M002P“ mit Zusatzkabel „VW3L1T000R30“ sowie die Inbetriebnahmesoftware Lexium CT, die kostenlos von unserer Homepage heruntergeladen werden kann, benötigt.

Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt: