Wie können wir Ihnen heute helfen?

Was bedeutet die Fehlermeldung „E A324“ bei einer Referenzfahrt des Servoverstärkers Lexium 32?

Mögliche Ursache des Fehlers E A324 ist ein zu geringer Parameterwert HMdis („Abstand vom Schaltpunkt“) bei der Referenzfahrt.

Bei Applikationen mit hoher Untersetzung (z. B. 4 mm/Umdrehung) ist der Standard-Defaultwert für den Parameter HMdis („Abstand vom Schaltpunkt“) unter „Homing“ im SoMove Inbetriebnahme-Tool deutlich zu erhöhen.

Der Abstand zur Schaltflanke nach dem Überfahren des Referenzschalters ist zu gering, sodass der Antrieb auf der Schaltflanke stehen bleibt und den Fehler E A324 ausgibt.

In diesem Zusammenhang ist es empfehlenswert, den Servoantrieb entsprechend der Applikation zu skalieren.

Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt: