Wie können wir Ihnen heute helfen?

Gibt es den Schrittmotorverstärker SD328B auch mit einer ProfiNet Schnittstelle?

Der Schrittmotorverstärker SD328B ist als Variante mit Profibus DP erhältlich. Eine Geräteversion mit dem Feldbus Profinet gibt es nicht.

Als Alternative kann – abhängig von der jeweiligen Applikation – das Servoantriebssystem Lexium 32 Modular eingesetzt werden. Der Servoverstärker dieses Systems kann optional mit dem Feldbus Profinet ausgestattet werden.

Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt: