Wie können wir Ihnen heute helfen?

Was bedeutet es, wenn die Temperaturfehler-LED „RM-FAULT“ beim Schrittmotorverstärker SD326 aufleuchtet, obwohl der Motor nicht überhitzt ist?

Leuchtet die Temperaturfehler-LED „RM-FAULT“ am Schrittmotorverstärker SD326 auf, obwohl der Motor nicht überhitzt ist und ein Encoder angeschlossen ist, sollte die Spannungsversorgung des Encoders überprüft werden.

Der Anschluss CN3 am SD326 versorgt sowohl die Motorbremse als auch den Encoder für die Drehüberwachung des Schrittmotors mit Spannung.

  • Pin 14 muss auf Masse (GND) gelegt werden
  • Pin 15 muss mit +24 V verbunden sein

Ist der Encoder nicht korrekt mit Spannung versorgt, führt dies ebenfalls dazu, dass die „RM-FAULT“-LED am Schrittmotorverstärker aufleuchtet.

Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt: