Wie können wir Ihnen heute helfen?

Pro-face: Wie kann ich IP-Adressen auf der HMI Panel GP6000-Serie einstellen?

Bezüglich der GP6000-Serie können Sie IP-Adressen in den Systemeinstellungen festlegen.

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Systemeinstellungen aufzurufen:

  • Zugriff über den Begrüßungsbildschirm
  • Zugriff über den Offline-Modus

<Zugriff über den Begrüßungsbildschirm>

Während der Erstkonfiguration können Sie die Systemeinstellungen aufrufen, indem Sie auf die Schaltfläche [System Settings] im Begrüßungsbildschirm tippen (siehe unten).

GP6000 Welcome Screen

<Zugriff über das Offline-Menü>

Sie können die Systemeinstellungen auch aufrufen, indem Sie im Offline-Modus der GP6000-Serie auf die Schaltfläche [System Settings] tippen.

Offline mode for GP6000


In den Systemeinstellungen gehen Sie zu [Ethernet] > [ETH1] / [ETH2], um die IP-Adresse zu konfigurieren.

Ethernet setting screen in GP6000 System Settings

Details of Ethernet settings in System Settings


Weitere Details finden Sie in den Benutzerhandbüchern der GP6000-Serie:

Schneider Electric Österreich