Wie können wir Ihnen heute helfen?

Pro-face: Wie ist der Ablauf der Erstinbetriebnahme für die HMI Panel GP6000-Serie?

Nach dem ersten Einschalten der GP6000-Serie müssen Sie die Systemeinstellungen durchführen.
Der Ablauf ist wie folgt:


1) Gerät einschalten

Schalten Sie das Produkt ein.


2) Benutzerkonto erstellen

Der Bildschirm „Create Account“ wird angezeigt. Erstellen Sie ein Administrator-Benutzerkonto für die Systemeinstellungen.
Geben Sie Benutzername und Passwort ein und tippen Sie auf „Register“.

Hinweis:

  • Passwörter sollten mindestens 8 Zeichen lang sein und mindestens einen Großbuchstaben, einen Kleinbuchstaben, eine Zahl und ein Sonderzeichen enthalten.
  • Sie können das Gerät auch ohne Passwortauthentifizierung betreiben, es wird jedoch empfohlen, ein Passwort zur Sicherheit einzurichten.
  • Sie können die Erstellung des Administrator-Kontos überspringen und zunächst Projektdateien übertragen.
    In diesem Fall werden Sie beim nächsten Zugriff auf die Systemeinstellungen zur Kontoerstellung aufgefordert.
  • Das Passwort kann jederzeit geändert werden. Details finden Sie im Abschnitt „Change Password“ im Benutzerhandbuch der GP6000-Serie.

3) Willkommen-Bildschirm

Der Welcome-Bildschirm wird angezeigt. Tippen Sie auf „System Settings“.


4) Anmeldung

Der Login-Bildschirm erscheint.
Geben Sie den zuvor festgelegten Benutzernamen und das Passwort ein und tippen Sie auf „Login“.


5) Datum und Uhrzeit einstellen

Das Menü der Systemeinstellungen wird angezeigt.
Wählen Sie System > Date and Time, stellen Sie Datum und Uhrzeit ein und tippen Sie auf „Save“.


6) Netzwerkeinstellungen konfigurieren

Wählen Sie im Menü Ethernet aus.
Passen Sie die Netzwerkeinstellungen an und tippen Sie auf „Save“.


7) Weitere Einstellungen (optional)

Ändern Sie bei Bedarf weitere Einstellungen.

Hinweis:
Wenn Sie bei der Erstellung des Administrator-Kontos die Option „Use password“ gewählt haben, können Sie zusätzliche Benutzerkonten anlegen.
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Adding/Deleting a User Account“ im Benutzerhandbuch.

Verwenden Sie:

  • Standard-Benutzerkonten für den normalen Betrieb
  • Administrator-Konten nur für Entwicklung und Wartung

8) Abmelden

Tippen Sie oben rechts auf das Abmelde-Symbol.
Der Welcome-Bildschirm wird wieder angezeigt.


9) Projektdatei übertragen

Übertragen Sie die Projektdatei mit der Software GP-Pro EX.
Details zur Übertragung finden Sie im Referenzhandbuch von GP-Pro EX.


Weitere Informationen

Detaillierte Informationen finden Sie in den folgenden Handbüchern:

Schneider Electric Österreich