Wie können wir Ihnen heute helfen?

Pro-face: Wie können GP‑Pro EX Projektdateien auf die GP6000-Serie übertragen werden?

Es gibt zwei Möglichkeiten, Projektdateien aus GP‑Pro EX auf die GP6000-Serie zu übertragen:


1) Übertragung über USB-Kabel

Verwenden Sie ein USB-Datenübertragungskabel, um die Projektdateien zu übertragen.

Folgende Kabel können verwendet werden:

  • Optionales USB-Datenübertragungskabel (PFXZUSCBMB2)
  • Handelsübliches USB-Kabel (Typ A auf Micro‑B)

2) Übertragung über Ethernet (LAN)

Verwenden Sie ein LAN-Kabel, um die Projektdateien zu übertragen.


Hinweis

Die Übertragung von Projektdateien über externe Speichermedien (z. B. SD-Karte oder USB-Stick) wird nicht unterstützt.


Weitere Informationen

Die genauen Schritte finden Sie im Abschnitt [34. Transfer] im Referenzhandbuch von GP‑Pro EX V5.0:

https://www.proface.com/data/manual/gpproex/new/refer/gpproex


Schneider Electric Österreich