Wie können wir Ihnen heute helfen?

Mit welchen Geräten ist es möglich eine Verbindung mit SoMove und der Profinetkarte VW3A3647 aufzubauen ?

Diese Geräte unterstützen die Ethernet/Profinet-Kommunikation (VW3A3647) mit SoMove:


  • ATV320
    • Firmware: V3.9 IE50
    • ✔ Profinet-Verbindung mit SoMove unterstützt
  • ATV930
    • Firmware: V3.9 IE36 oder höher
    • ✔ Profinet-Verbindung mit SoMove unterstützt
  • ATV630
    • Firmware: V4.1 IE43 oder höher
    • ✔ Profinet-Verbindung mit SoMove unterstützt



Diese Geräte sind zwar hardwareseitig kompatibel mit der VW3A3647, aber die SoMove-Verbindung über Profinet ist aktuell nicht verfügbar:


  • ATS480
    • Firmware: V1.2 IE03
    • ✖ Verbindung via Profinet nicht unterstützt
  • ATS490
    • Firmware: V1.2 IE04 oder höher
    • ✖ Verbindung via Profinet nicht unterstützt


Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt: