Wie können wir Ihnen heute helfen?

Können *.std-Dateien aus Control Expert mit dem Diagnostics Tool ausgelesen oder analysiert werden?

Das Diagnostics Tool ist nicht für die direkte Auswertung von .std-Dateien ausgelegt.

Die von Control Expert erzeugten *.std-Dateien dienen primär als Support-Archive. Sie enthalten komprimierte Diagnoseinformationen wie beispielsweise:

  • Log-Dateien
  • System- und Projektinformationen
  • Konfigurationsdaten
  • Weitere relevante Diagnosedaten für die Fehleranalyse

Diese Dateien werden erstellt, um sie dem Schneider Electric Support zur Verfügung zu stellen.

Eine Einsicht in die Inhalte ist grundsätzlich möglich, da die Archive beispielsweise mit 7-Zip oder vergleichbaren Programmen entpackt werden können. Das Dateiformat ist jedoch nicht als klassisches Analyseformat mit einem speziellen Viewer oder Auswertungstool konzipiert.

Das Diagnostics Tool wird hauptsächlich verwendet, um Diagnosedaten zu sammeln und für Supportzwecke aufzubereiten. Es ist jedoch kein dediziertes Werkzeug zur Analyse oder Auswertung von *.std-Dateien.

Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: