Wie können wir Ihnen heute helfen?

Ist die Bedieneinheit / Display beim ATH600 immer dabei ?

Anzeigeausstattung:

Welches Gerät mit welchem Display ausgeliefert wird, variiert je nach Gerätebaureihe.

An allen ATH600 Frequenzumrichtern kann entweder ein Text- oder ein grafisches Display angeschlossen werden.

De Geräte werden wie folgt ausgeliefert:

  • Geräte der Schutzart IP20 werden ohne Anzeigeeinheit geliefert.
  • Geräte der Schutzart IP21 / UL Type 1 werden mit Textdisplay VW3A1123 geliefert.
  • Geräte der Schutzart IP55 / UL Type 12 werden mit grafischem Display VW3A1121 geliefert.

Image1

Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: