Wie können wir Ihnen heute helfen?

Wie wird die I²t-Zeit beim Servoverstärker Lexium 32 eingestellt?

Die Überlaststromgrenze, auch I²t-Grenze genannt, ergibt sich automatisch aus den eingestellten Parametern und ist nicht einstellbar.

Die Überlaststromgrenze (I²t-Grenze) ermöglicht es dem Servoverstärker Lexium 32, für wenige Sekunden bis zum Vierfachen des Nennstroms an den Motor zu liefern.

Beim Beschleunigungs- und Bremsvorgang des Motors wird deutlich mehr Energie benötigt als bei einem Betrieb mit konstanter Drehzahl. Für diese kurzen Zeiträume muss daher eine wesentlich höhere Leistung bereitgestellt werden.

Die Überlaststromgrenze I²t schützt den Antrieb vor thermischer Überhitzung.

Im Betrieb entspricht die tatsächliche Strombegrenzung dem kleinsten der folgenden Werte:

  • CTRL_I_max
  • _M_I_max
  • _PS_I_max
  • Strombegrenzung über den analogen Eingang (Modul IOM1)
  • Strombegrenzung über den Digitaleingang

Begrenzungen, die aus der I²t-Überwachung resultieren, werden ebenfalls berücksichtigt.

Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt: