Wie können wir Ihnen heute helfen?

Wie hoch darf die Temperatur an den Anschlüssen eines EasyPact CVS Leistungsschalters maximal sein?

Die maximal zulässige Anschlusstemperatur beträgt:

  • 105 °C bei Verwendung von Kabelanschlüssen
  • 110 °C bei Verwendung von Stromschienen (Bars)

Diese Werte stellen die absoluten Grenzwerte für die Anschlussklemmen dar und dürfen im Betrieb nicht überschritten werden. Bei höheren Temperaturen können die elektrischen und mechanischen Eigenschaften der Anschlüsse beeinträchtigt werden. Daher sollten die Anschlussausführung, die Leiterdimensionierung sowie die Anzugsmomente entsprechend den Herstellerangaben ausgeführt werden.

Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: