Wie können wir Ihnen heute helfen?

Ist SNAP IN für flexible Leiter geeignet?

Ja. Die SNAP IN-Anschlusstechnik unterstützt flexible Leiter und wurde speziell dafür entwickelt, eine schnelle und sichere Verdrahtung zu ermöglichen. Flexible Leiter können je nach Ausführung sowohl mit als auch ohne Aderendhülse angeschlossen werden. Zudem werden auch massive und mehrdrähtige Leiter unterstützt.

Vorteile bei flexiblen Leitern:

  • Werkzeugloser Anschluss
  • Schnelle Verdrahtung durch Einstecken des abisolierten Leiters
  • Sichere Kontaktierung mit hör- und sichtbarem Einrastsignal
  • Flexible Leiter können häufig sogar ohne Aderendhülse direkt angeschlossen werden, wodurch Vorbereitungszeiten reduziert werden.

Hinweis: Die zulässigen Leiterquerschnitte und Anschlussarten können je nach SNAP IN-Produkt variieren. Beachten Sie deshalb immer die produktspezifischen technischen Daten. [

Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt:
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
  • Cookie-Einstellungen ändern