Wie können wir Ihnen heute helfen?

Warum zeigt der Servoantrieb Lexium 32M mit eSM Safety Modul VW3M3501 den Fehler E 7805 an?

Der Fehler E 7805 signalisiert eine Störung der Sicherheitsfunktion Safe Operating Stop (SOS).

Während der aktiven Sicherheitsfunktion SOS wurde eine Bewegung der Motorwelle erkannt.

Bewegungen des Motors, die durch externe Kräfte oder Lasten verursacht werden, sind bei aktivierter Sicherheitsfunktion SOS zu vermeiden.

Die Achse befindet sich noch im Sicherheitszustand "SOS" und erhält nun einen Fahrbefehl. Das eSM Safety Modul VW3M3501 für den Lexium 32M Servoantrieb erkennt, dass der Stillstand nach SOS verletzt wird und gibt die Fehlernummer E 7805 aus: Das Sicherheitssystem erwartet ein Quittierungssignal vom Bediener, dass die Sicherheitstür geschlossen ist.

Sollte keine Quittierung benötigt werden, dass die Sicherheitstür geschlossen ist (

Guard Acknowledge "GUARD_ACK"), kann in der Inbetriebnahmesoftware SoMove unter "eSM_BaseSetting" der Parameter "ignore Guard Acknowledge" aktiviert werden.

Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt: