Wie können wir Ihnen heute helfen?

Welcher Mindestabstand ist bei einem Acti9 iC60N Leitungsschutzschalter einzuhalten?

Der erforderliche Mindestabstand ist in den Normen IEC 60898-1 und IEC 60947-1 festgelegt. Da der Acti9 iC60N beide Normen erfüllt, ist die jeweils strengere Anforderung anzuwenden.

Gemäß Tabelle 13 der IEC 60947-1 beträgt der erforderliche Mindestabstand in Luft bei einer Stoßspannungsfestigkeit (Uimp) von 6 kV mindestens 5,5 mm.

Bei der Planung und Installation sind daher mindestens 5,5 mm Luftstrecke zu geerdeten oder spannungsführenden Teilen anderer Stromkreise einzuhalten.

Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: