Wie können wir Ihnen heute helfen?

Kann der Leistungsschalter Compact NSX400K (C40K32D400, 3-polig, 400 A) in einem 400-Hz-Netz betrieben werden? Ist gegebenenfalls ein Derating möglich?

Der Compact NSX400K ist nicht für den Betrieb in 400-Hz-Netzen freigegeben. Auch durch ein Derating kann keine Zulässigkeit für 400 Hz erreicht werden.

Bei 400 Hz würden die Schutzeigenschaften und die Leistungsdaten des Schalters erheblich beeinträchtigt, sodass ein zuverlässiger und normgerechter Betrieb nicht gewährleistet werden kann. Daher darf das Gerät in 400-Hz-Anwendungen nicht eingesetzt werden.

Für solche Anwendungen ist ein speziell für 400 Hz ausgelegtes Schaltgerät erforderlich.

Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: