Wie können wir Ihnen heute helfen?

Welche Responsezeiten haben die RMCA1UUBD, RMC2UUBD und RMC1UUBD Relais ?

Welche Responsezeit hat das Relais RMCA1UUBD?

Das Relais RMCA1UUBD hat eine Responsezeit von 750 ms.

Kann die Responsezeit bei den Relais RMC2UUBD und RMC1UUBD eingestellt werden?

Ja, bei den Relais RMC2UUBD und RMC1UUBD kann die Responsezeit konfiguriert werden. (Siehe Bild)

Welche Responsezeiten stehen für die Relais RMC2UUBD und RMC1UUBD zur Verfügung?

Die Relais RMC2UUBD und RMC1UUBD können wahlweise auf 10 ms oder 100 ms eingestellt werden.

Image1

Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt: