Wie können wir Ihnen heute helfen?

Warum stürzt der integrierte Vijeo Designer beim Öffnen aus SoMachine V4.3 ab?

Ein möglicher Grund für dieses Verhalten ist, dass SoMachine V4.3 nicht mit Administratorrechten gestartet wurde.

SoMachine soll grundsätzlich als Administrator ausgeführt werden. Werden die Anwendungen ohne entsprechende Rechte gestartet, kann es vorkommen, dass nicht alle benötigten Instanzen oder Prozesse korrekt geladen bzw. erkannt werden.

In diesem Fall führt dies dazu, dass der in SoMachine integrierte Vijeo Designer beim Öffnen abstürzt.

Lösung:

  1. SoMachine vollständig schließen.
  2. Mit der rechten Maustaste auf die SoMachine-Verknüpfung klicken.
  3. „Als Administrator ausführen“ auswählen.
  4. Anschließend den Vijeo Designer erneut aus SoMachine heraus öffnen.

Hinweis:

Um ähnliche Probleme zu vermeiden, wird empfohlen,SoMachine und alle andere Schneider-Electric-Softwareanwendungen grundsätzlich mit Administratorrechten zu starten. Dadurch wird sichergestellt, dass alle erforderlichen Komponenten und Instanzen korrekt geladen werden können.

Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Produkt:
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Bereich: