Wie können wir Ihnen heute helfen?

Können mit den Servoverstärkern Lexium 32 und Lexium 28 auch Asynchronmotoren betrieben werden?

Die Servoverstärker Lexium 32 und Lexium 28 sind klassische Servoantriebssysteme und für den Betrieb von Servomotoren ausgelegt, insbesondere von Servomotoren aus dem Schneider Electric Portfolio.

Mit dem Lexium 32 können über eine optionale Encoder-Schnittstelle auch Servomotoren anderer Hersteller betrieben werden.

Der Lexium 28 ist hingegen konzeptionell nicht für den Betrieb von Asynchronmotoren ausgelegt. Auch die Servoverstärker der Lexium-Baureihe sind grundsätzlich nicht für die Ansteuerung von Asynchronmotoren vorgesehen.

Für Anwendungen mit Asynchronmotoren eignen sich die Frequenzumrichter der Altivar-Produktfamilie, die speziell für diesen Einsatzzweck entwickelt wurden.

Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt: