Wie können wir Ihnen heute helfen?

Was ist eine ".projectarchive" - Datei in SoMachine/Machine Expert und wofür wird sie verwendet?

Eine Datei mit der Endung ".projectarchive" ist ein Projektarchiv, das dazu dient, ein SoMachine-Projekt oder ein Machine Expert Projekt inklusive seiner projektrelevanten Umgebung zu sichern und auf einem anderen Engineering-PC oder zu einem späteren Zeitpunkt wiederherzustellen.

Das Archiv enthält nicht nur die eigentliche Projektdatei, sondern zusätzlich verschiedene Komponenten, die für die korrekte Bearbeitung des Projekts erforderlich sein können.

Ein Projektarchiv enthält unter anderem:

  • Die SoMachine/Machine Expert Projektdatei (mit der Endung ".project")
  • Gerätebeschreibungen (Device Descriptions, DTMs etc.)
  • Bibliotheken
  • Repository-Daten
  • Versionsinformationen der verwendeten Komponenten
  • Weitere projektrelevante Engineering-Daten

Projektarchive werden verwendet, um:

  • Projekte langfristig zu sichern
  • Projekte zwischen verschiedenen Engineering-PCs auszutauschen
  • Projekte mit den ursprünglich verwendeten Komponenten wiederherzustellen
  • Die Nachvollziehbarkeit von Projekten über einen längeren Zeitraum zu gewährleisten

Ein Projektarchiv bedeutet nicht automatisch, dass die enthaltenen Komponenten mit den auf dem lokalen PC installierten Versionen identisch sind.

Beim Wiederherstellen eines Archivs können Unterschiede zwischen den im Archiv enthaltenen Komponenten und den lokal installierten Komponenten erkannt werden. In diesem Fall fragt SoMachine/MachineExpert, wie mit diesen Unterschieden umgegangen werden soll.

Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Produkt:
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Bereich: