Wie können wir Ihnen heute helfen?

Wie funktioniert der Akku-Pack VW3E6006 für die USV des Motion Controllers LMC (PacDrive)?

Der Akku-Pack (Bestellnummer VW3E6006) für die unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) wird während des Betriebs kontinuierlich über die Stromversorgung des Controllers geladen.

Bei einem Ausfall der Versorgungsspannung sorgt der Akku-Pack dafür, dass der Controller weiterhin in Betrieb bleibt, bis er kontrolliert heruntergefahren wurde. Dadurch wird verhindert, dass Daten verloren gehen. Die einstellbare Zeit für das Herunterfahren kann bis zu 5 Minuten betragen.

Der Akku-Pack für die USV kann auch nachträglich eingebaut oder ausgetauscht werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Handbuch unter „Nachträglicher Einbau der USV“.

Der Akku-Pack besteht aus NiMH-Akkus mit einer Kapazität von 2000 mAh.

Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt: