Wie können wir Ihnen heute helfen?

Was ist zu beachten, wenn beim Motion Controller LMC der Produktfamilie PacDrive 3 der Batteriestand niedrig ist, und die Warnmeldung "Empty Battery" auf dem Display angezeigt wird?

Das geschätzte Wartungsintervall für den Austausch der Batterie beträgt 10 Jahre.

Nur Personal von Schneider Electric ist zum Austausch der Batterie autorisiert. Entsprechende Kontaktadressen finden Sie im Kapitel „Kontaktadressen“ des Produkthandbuchs.

Bitte senden Sie den Motion Controller zum Austausch der Batterie ein.
Wenn der Batteriestand niedrig ist, wird die Warnmeldung „Empty Battery“ (Leere Batterie) auf dem Display angezeigt.

HINWEIS:
Wenn die Batterie leer ist und die 24-VDC-Netzversorgung getrennt wird, werden keine Daten (Retain-Variablen und alle Daten im NVRAM) mehr gespeichert.
Die Echtzeituhr wird bei jedem Start auf einen Standardwert gesetzt und muss vom Anwender manuell auf den aktuellen Wert eingestellt werden.

Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt: