Wie können wir Ihnen heute helfen?

Wofür dienen die Klemmen T1 und T2 an dem elektronischen Auslösegerät Micrologic 5.2E / 5.3E und wann ist eine Brücke erforderlich?

Die Klemmen T1 und T2 sind für den Anschluss eines ENCT (External Neutral Current Transformer) vorgesehen. Dieser externe Neutralleiter-Stromwandler wird insbesondere bei 3-poligen Compact NSX-Leistungsschaltern eingesetzt, wenn der Neutralleiter separat geführt wird und eine Neutralstrommessung oder Neutralschutzfunktion benötigt wird.

Wird kein ENCT verwendet, müssen T1 und T2 gebrückt werden. Andernfalls kann das Micrologic-Auslösegerät einen Fehlerzustand erkennen bzw. die Schutzfunktionen nicht korrekt ausführen.

Hinweis:
Die Klemmen T1/T2 (ENCT) sind unabhängig vom Neutralspannungsanschluss (N bzw. ENVT) und dürfen nicht mit diesem verwechselt werden.

Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: