Wie können wir Ihnen heute helfen?

Wie exportiere ich Logdateien von einem ATS AP44XXA auf einen USB-Stick?

Um Logdateien vom AP4421A auf einen USB-Stick zu exportieren, gehen Sie wie folgt vor:


Vorgehensweise Export auf USB-Stick

1. Stecken Sie einen USB-Stick in den USB-Port der Display-Schnittstelle des Rack ATS AP4421A. Achten Sie darauf, dass der USB-Stick im FAT32-Format formatiert ist.

2. Navigieren Sie auf dem Display-Bildschirm zu "Log to Flash" und drücken Sie die Select-Taste.

3. Drücken Sie erneut die Select-Taste, um den Export der Logdateien auf den USB-Stick zu starten.

4. Sie können den Download jederzeit durch erneutes Drücken der Select-Taste abbrechen.


Inhalt und Besonderheiten der Logdateien

- Die exportierte Datei ist ein komprimiertes Archiv und enthält event.txt, config.ini, debug.txt und data.txt. Falls ein Ausnahmefehler aufgetreten ist, wird auch dump.txt enthalten sein.

- Die Dateien debug.txt und dump.txt werden nur nach einem unerwarteten Systemabsturz oder einem Reset der Network Management Card (NMC) erstellt. Existieren diese Dateien nicht, werden sie auch nicht exportiert.

- Sie können einen eigenen Dateinamen als Anhang zum Debug-Dateinamen angeben. Wenn kein Name eingegeben wird, wird die Seriennummer des Geräts als Dateiname verwendet.


Benutzerrechte

- Für den Export der Logdateien auf einen USB-Stick sind Super User- oder Administratorrechte erforderlich.


Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt: