Wie können wir Ihnen heute helfen?

Easy Rack PDU EPDU1XXX beziehen keine Adresse via DHCP

Das Verhalten, dass einige EPDU1XXXX Geräte keine IP-Adresse per DHCP erhalten und auf 0.0.0.0 stehen bleiben, obwohl DHCP aktiviert ist, kann auf einen bestimmten Betriebsmodus zurückzuführen sein.

Factory Mode prüfen

1. Wenn Im Display ein "F" oben rechts steht, befinden sich die betroffenen PDUs im Factory Mode.

2. Im Factory Mode können einige Einstellungen, wie z.B. die Netzwerkkonfiguration, nicht geändert werden. Auch nach einem Reset bleibt DHCP aktiv, aber die PDU meldet sich nicht korrekt am DHCP-Server.

Display der PDU

Gerät aus Factory Mode nehmen

1. Auf die zugewiesene IP-Adresse der PDU zugreifen (sofern erreichbar) und geben Sie in die Browser-Adresszeile ein: https://pdu_ip/set/log.html

2. Mit dem Administrator-Account anmelden (Standard: Benutzername und Passwort = apc).

3. Die Seite ist standardmäßig auf Chinesisch, kann aber mit Browser-Übersetzung ins Deutsche/Englische übersetzt werden.

4. "User Mode" auswählen, um die PDU aus dem Factory Mode zu nehmen, und auf den Setup-Button klicken.

falls keine Übersetzung möglich ist, wählt man die markierte Option :

Einstellungen, chinesisch

und klickt auf

Button ok, chinesisch

Weitere Hinweise

- Nach dem Verlassen des Factory Mode sollte die PDU sich korrekt am DHCP-Server melden und eine IP-Adresse beziehen.

- Die Port-Konfiguration und ein Reset der Netzwerkschnittstelle allein beheben das Problem nicht, solange die PDU im Factory Mode bleibt

Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt: