Wie können wir Ihnen heute helfen?

Was ist bei der Umstellung von LMC Pro auf LM Pro2 des PacDrive 3 Systems zu beachten?

Migration vom LMC Pro auf den LMC Pro2
Die Motion Controller LMC Pro2 (LMC402 und LMC802) gehören zum PacDrive-3-Portfolio und wurden mit SoMachine Motion 4.3 (SoMM V4.3) eingeführt.

Das bestehende Programmierprojekt ist grundsätzlich mit beiden Controller-Versionen kompatibel. Aufgrund unterschiedlicher Firmwarestände kann die CF-Card des LMC Pro jedoch nicht ohne vorherige Anpassung im LMC Pro2 verwendet werden.

Für die Migration sind folgende Schritte erforderlich:

Ein Image der vorhandenen CF-Card des LMC Pro erstellen.
Die installierte Firmware- und SoMachine-Motion-Version prüfen.
Bei älteren Versionen das Programmierprojekt gegebenenfalls aktualisieren.
Die Firmware mithilfe des Controller Assistant auf den erforderlichen Stand aktualisieren. Das Tool ist Bestandteil von SoMachine Motion und Machine Expert.
Die angepasste CF-Card im LMC Pro2 verwenden.
Bei älteren Softwareständen (Firmware kleiner als V1.54.6.1 bzw. SoMachine Motion vor V4.3) kann eine Aktualisierung des Programmierprojekts erforderlich sein. Die Aktualisierung ist gemäß der beiliegenden Anleitung durchzuführen.

Schneider Electric Österreich

Anlage(n)
Replacing PacDrive LMC Pro by Pro2.pdf [304.55 KB]
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt: