Wie können wir Ihnen heute helfen?

Können Fremdmotoren mit einem KTY-Temperatursensor (anstatt PTC) an einem Lexium Servoverstärker LXM62 oder LXM52 angeschlossen werden?

Beim PacDrive 3-System gibt es die Möglichkeit, mit der Bibliothek „UserMotorTypePlate“ das Motortypenschild für einen Fremdmotor (3rd Party) zu erzeugen.
Mit „FC_MotorDataFileCreate“ wird eine Motordatendatei erzeugt, welche die Struktur „ST_UserMotorData“ enthält, die alle generellen Motordaten beinhaltet.
Bestandteil dieser Struktur ist die „ST_UserMotorDataACIM“ (asynchron) bzw. „ST_UserMotorDataPMSM“ (synchron).
In dieser Datei wird mit dem Parameter „uiTempSensorType“ angegeben, ob ein „nichtlinearer Sensor (z. B. PTC)“, ein „linearer Sensor (z. B. KTY)“ oder „kein Sensor“ angeschlossen wird.
Bei einem linearen Temperatursensor muss die Temperaturkurve im Parameter „auiTempSensorCharacteristics“ angegeben werden.
Nach erfolgreicher Erzeugung der Motordaten werden diese mit dem „FB_MotorDataWrite“ in die ausgewählte Achse geschrieben.

Die Motordaten werden am gewählten Speicherort abgelegt:

  • im Speicher des Gebers, wenn im Geber genügend Speicher zur Verfügung steht.

  • im Servoverstärker, wenn der Geber keinen oder nicht genügend Speicher besitzt oder kein Geber verwendet wird.

Die Motordaten werden permanent gespeichert, d. h., sie bleiben auch nach dem Aus- bzw. Einschalten des Geräts erhalten. Die Motordaten müssen nur einmalig geschrieben werden.

Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt: