Wie können wir Ihnen heute helfen?

Können Asynchronmotoren mit den Servoverstärkern Lexium 62 oder Lexium 52 des PacDrive 3-Systems betrieben werden?

Der Betrieb von Asynchronmotoren an den Servoverstärkern Lexium 62 und Lexium 52 des Motion-Control-Systems PacDrive 3 ist möglich.

Über den Motion Controller kann mithilfe der Bibliothek „UserMotorTypePlate“ ein benutzerdefiniertes Motortypenschild für den Asynchronmotor erstellt werden.

Die Motordaten werden anschließend mit dem Funktionsbaustein „FB_MotorDataWrite“ in den Flash-EEPROM des ausgewählten Servoverstärkers geschrieben.

Da die Motordaten dauerhaft im Servoverstärker gespeichert bleiben, ist eine einmalige Übertragung ausreichend.

.

Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt: