Wie können wir Ihnen heute helfen?

Warum wird im Vijeo Viewer nicht dasselbe Verhalten wie in der Vijeo Designer Runtime dargestellt?

Ausgangssituation:

Auf einem Windows-basierten Schneider Electric HMI (z. B. HMIG5U2), einem Windows-iPC (z. B. Harmony P6/PSA6) oder einem Drittanbieter-PC wird ein mit Vijeo Designer erstelltes Projekt in der Runtime ausgeführt. In der Runtime werden beispielsweise Trendkurven, Animationen oder andere dynamische Inhalte korrekt angezeigt und aktualisiert.

Soll dieselbe Runtime zusätzlich über den Vijeo Viewer dargestellt werden, kann es vorkommen, dass die angezeigten Werte im Viewer nicht oder nur unvollständig aktualisiert werden, obwohl die Runtime selbst ordnungsgemäß funktioniert.

Wodurch kann dieses Verhalten verursacht werden?

Lösung:

Prüfen Sie, ob Datum und Uhrzeit des Geräts, auf dem die Vijeo Designer Runtime läuft, mit denen des PCs, auf dem der Vijeo Viewer ausgeführt wird, übereinstimmen.

Sind die Systemzeiten nicht synchron, kann dies dazu führen, dass dynamische Inhalte wie Trends, Animationen oder Prozesswerte im Vijeo Viewer nicht korrekt aktualisiert werden. Infolgedessen entspricht die Darstellung im Viewer möglicherweise nicht dem aktuellen Zustand der Runtime.

Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: