Wie können wir Ihnen heute helfen?

EcoStruxure Machine Expert HVAC: Wie wird eine Verbindung zwischen einem Programmiergerät und einer Steuerung über USB-Kabel hergestellt?

Im Folgenden wird erklärt, wie in der Software Machine Expert HVAC eine Verbindung per USB-Kabel zur Steuerung realisiert wird.

Dafür wird ein USB A <> USB Mini-B-Kabel benötigt:

1

1.) Verbinden Sie, wie oben gezeigt, den PC mit der Steuerung und prüfen Sie, ob die Steuerung ordnungsgemäß im Geräte-Manager erkannt wird.

2.) Klicken Sie im Configuration Tab auf On-line > Setup Communication.

3.) Wählen Sie folgendes Protokoll aus: Modbus.

4.) Aktivieren Sie dies Protokoll mit Activate und klicken danach auf OK, um die Einstellungen zu übernehmen.

5.) Klicken Sie im Configuration Tab auf On-line > Connect.

Information:

Wenn Sie eine neue Steuerung verbinden möchten, dann werden Sie aufgefordert die Default-Benutzerdaten einzugeben. Danach müssen Sie das Passwort ändern.

Diese lauten wie folgt:

Benutzername: administrator

Passwort: password

Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: