Wie können wir Ihnen heute helfen?

EcoStruxure Machine Expert HVAC: Wie wird eine Verbindung zwischen einem Programmiergerät und einer Steuerung über Ethernet hergestellt?

Im Folgenden wird erklärt, wie in der Software Machine Expert HVAC eine Verbindung per Ethernet zur Steuerung realisiert wird.

Dafür wird ein RJ45 <> RJ45-Patchkabel benötigt:

1

1.) Verbinden Sie, wie oben gezeigt, den PC mit der Steuerung.

2.) Stellen Sie sicher, dass sich der PC und die Steuerung im selben Netzwerk befinden. Die Standard-IP-Adresse einer neuen Steuerung lautet: 10.0.0.100.

2.) Klicken Sie im Configuration Tab auf On-line > Setup Communication.

3.) Wählen Sie folgendes Protokoll aus: Modbus TCP.

4.) Aktivieren Sie dies Protokoll mit Activate und klicken danach auf OK, um die Einstellungen zu übernehmen.

5.) Klicken Sie im Configuration Tab auf On-line > Connect.

Information:

Wenn Sie eine neue Steuerung verbinden möchten, dann werden Sie aufgefordert die Default-Benutzerdaten einzugeben. Danach müssen Sie das Passwort ändern.

Diese lauten wie folgt:

Benutzername: administrator

Passwort: password

Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: