Wie können wir Ihnen heute helfen?

Wie wird das BIOS einer Modicon M171/M172/M173 aktualisiert?

Gehen Sie wie folgt vor, um das BIOS einer Modicon M171/M172/M173 in der Software EcoStruxure Machine Expert HVAC zu aktualisieren.


1.) Öffnen Sie die Software, ein Projekt und wählen Sie die Steuerung aus, auf der das BIOS aktualisiert werden soll.

2.) Wählen Sie in der Software den Commissioning Tab.

3.) Stellen Sie eine Verbindung per USB-Kabel oder Ethernet zur Steuerung her.

4.) Klicken Sie im Tab Commissioning auf die Steuerung bzw. den Steuerungsnamen (siehe linke Seite).

5.) Wählen Sie in dem neuen Fenster bei Other operations die Option BIOS download.

6.) Es öffnet sich das Menü für den BIOS download. Wählen Sie durch einen Klick auf Browse... die entsprechende .bin-Datei aus. Diese finden Sie unter:

  • C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\EcoStruxureMachineExpertHVAC\Catalog\FreeAdvance\Firmware_XXX

7.) Klicken Sie danach auf Download. Diese Prozedur kann einige Minuten in Anspruch nehmen und es erscheint eine Information, wenn diese erfolgreich abgeschlossen wurde.

8.) Sie können nun die Verbindung zur Steuerung trennen oder auch beibehalten.

Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: