Wie können wir Ihnen heute helfen?

Pro-face: Wie kann ein Panel der GP4100-Serie mit der Software BLUE verwendet werden?

Ausgangssituation:

Ein neues Panel der GP4100-Serie soll mit der Software BLUE betrieben werden. Nach dem Einschalten startet dieses jedoch standardmäßig mit der GP-Pro EX Runtime.


Lösung:

Die Panels der GP4100-Serie können sowohl mit GP-Pro EX als auch BLUE verwendet werden und werden standardmäßig mit der GP-PRO EX-Runtime ausgeliefert.

Um das Panel mit BLUE verwenden zu können, muss einmalig ein Projekt direkt aus der Software BLUE auf das Panel übertragen werden. Hierfür ist eine direkte Verbindung zwischen Programmiergerät und Panel erforderlich, entweder über USB-Kabel oder Ethernet (modellabhängig).

Eine Projektübertragung über einen USB-Stick ist für die Umstellung der Runtime nicht geeignet und kann die erforderliche Änderung nicht durchführen.


Hinweis:

Beachten Sie bitte, dass dies ein einmaliger Vorgang ist. Wurde die Runtime auf BLUE geändert, ist eine nachträgliche Änderung auf die GP-PRO EX-Runtime nicht mehr möglich.

Schneider Electric Österreich