Wie können wir Ihnen heute helfen?

Eine EVlink Ladestation verbleibt im Status „Preparing“ und wechselt nicht zurück in den Zustand „Available“. Wie kann überprüft werden, ob der Vehicle Detection Input (E5/E6) die Ursache ist?

Zur Diagnose sollte zunächst überprüft werden, ob die Klemmen E5 und E6 mit einem externen Gerät verbunden sind oder ungenutzt bleiben.

Anschließend sind die Einstellungen des Vehicle Detection Digital Input in ECCT oder eSetup zu kontrollieren:

  1. Prüfen, ob der Eingang aktuell als NO (Normally Open) konfiguriert ist.
  2. Falls ja, die Konfiguration auf NC (Normally Closed) ändern.
  3. Die Ladestation neu starten.
  4. Beobachten, ob die Ladestation den Status „Preparing“ verlässt und wieder in den Status „Available“ wechselt.

Wenn die Ladestation nach dieser Änderung wieder den Status „Available“ erreicht, deutet dies darauf hin, dass das Verhalten mit dem Vehicle Detection Input zusammenhängt.

Zusätzlich sollte ein vollständiger Diagnosebericht bereitgestellt werden. Ein unvollständiger Diagnosebericht enthält möglicherweise nicht alle Informationen, die für eine detaillierte Analyse benötigt werden.

Nach Abschluss der Prüfung wird empfohlen, die Ladestation auf die aktuell verfügbare Firmware-Version zu aktualisieren und das Verhalten anschließend erneut zu überprüfen.

Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: