Was ist ecorealXS und welche Möglichkeiten bietet der ABN-System-Konfigurator?
ecorealXS ist der ABN-System-Konfigurator für die Planung, Konfiguration und Dokumentation von Verteiler-, Wandler- und Zähleranlagen im Innen- und Außenbereich. Die Software unterstützt Schaltanlagenbauer bei der normgerechten Projektierung von Anlagen auf Basis des ABN-Innenausbausystems PrismaXS. Dank des integrierten technischen Regelwerks können Anlagen effizient geplant werden. Neben dem ABN-Portfolio stehen auch zahlreiche Komponenten von Schneider Electric zur Verfügung, sodass komplette Schaltanlagen- und Energieverteilungsprojekte innerhalb einer einzigen Anwendung erstellt werden können.
Die Software visualisiert die geplante Anlage in einer maßstabsgetreuen 2D-Darstellung und ermöglicht die individuelle Ergänzung durch Beschriftungen und Grafiken. Für die Projektdokumentation können Planungen als PDF exportiert und um Ausschreibungstexte erweitert werden. Zusätzlich generiert ecorealXS automatisch eine detaillierte Stückliste, die unter Berücksichtigung individueller Preiskonditionen eine fundierte Kalkulationsgrundlage schafft. Optional können dabei auch Großverpackungen berücksichtigt werden, um die Planung und Kostenkalkulation weiter zu optimieren.
Mit regelmäßigen Software-Updates bleibt der Konfigurator stets auf dem aktuellen Stand. Für die Nutzung der neuesten Version ist eine einmalige Neuinstallation erforderlich; ältere Versionen werden nicht mehr mit Updates versorgt. Anwender erhalten außerdem Zugriff auf Supportleistungen sowie kostenfreie Schulungsangebote.
Ergänzende Informationen, Downloads, Lizenzbeantragung, Schulungen sowie weitere digitale Planungshilfen finden Sie auf der Software & Tools Plattform von Schneider Electric. Weitere Informationen zu ecorealXS finden Sie außerdem auf der Webseite von ABN. Zudem unterstützt der Software Support bei technischen Fragen unter ecoreal-support@se.com.