Wird eine parallele Installation von SoMachine und EcoStruxure Machine Expert auf demselben PC empfohlen?
Eine parallele Installation von SoMachine und EcoStruxure Machine Expert auf demselben PC wird nicht empfohlen, da gemeinsam verwendete Komponenten und Dienste zu Konflikten führen können.
Es wird empfohlen, SoMachine in einer separaten virtuellen Maschine (VM) zu betreiben und die Softwareumgebungen voneinander zu trennen.
Hinweis für die SoMachine-Installation:
Vor der Installation sollte zusätzlich geprüft werden, für welches Betriebssystem die jeweilige SoMachine-Version offiziell validiert ist.
Insbesondere bei älteren SoMachine-Versionen muss die Kompatibilität mit aktuellen Windows-Versionen berücksichtigt werden.