Kann Vijeo Designer V6.2 weiterhin installiert und ohne Lizenz verwendet werden?
Ausgangssituation:
Für Vijeo Designer V6.2 sind keine Lizenzen mehr erhältlich. Es besteht jedoch weiterhin die Anforderung, Vijeo Designer V6.2 zu installieren und mit vollem Funktionsumfang zu verwenden.
Lösung:
Die Lizenzen für Vijeo Designer V6.2 wurden abgekündigt. Die aktuell verfügbaren Lizenzen gelten für Vijeo Designer V6.3 und sind nicht abwärtskompatibel. Eine V6.3-Lizenz kann daher nicht für Vijeo Designer V6.2 verwendet werden.
Mit Vijeo Designer V6.2 Service Pack 12 (V6.2.12) kann Vijeo Designer V6.2 jedoch lizenzfrei und damit kostenfrei verwendet werden.
Bitte beachten Sie:
- Die lizenzfreie Nutzung ist ausschließlich mit Vijeo Designer V6.2.12 möglich.
- Projekte, die mit einer älteren V6.2-Version erstellt wurden, z. B. V6.2.10, müssen mit V6.2.12 geöffnet und dabei auf diesen Versionsstand aktualisiert werden.
- Nach der Aktualisierung können diese Projekte nicht mehr mit einer älteren Version von Vijeo Designer geöffnet werden.
- Erstellen Sie daher vor der Aktualisierung unbedingt eine Sicherheitskopie des ursprünglichen Projekts.
Installation:
- Installieren Sie zunächst die Basisversion Vijeo Designer V6.2.0: https://www.se.com/de/de/download/document/Vijeo-Designer-V6.2-base/
- Installieren Sie anschließend direkt Service Pack 12: https://www.se.com/de/de/faqs/FAQ000239885/
Ergebnis:
Sie haben nun die V6.2.12 installiert und können diese lizenzfrei und somit in vollem Funktionsumfang verwenden.
Hinweis:
Führen Sie die Installation mit Administratorrechten aus.